This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:是否有任何使用"输入"的传感器控制器示例

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606263/rtos-cc2640r2f-is-there-any-sensor-controller-example-that-use-the-input

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

我想使用"输入"来控制传感器控制器代码的环路、就像延迟(x)一样、这里的 x 是输入参数。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这对您没有帮助、但我放弃了 TI 工具链的传感器控制器部分、因为它的文档记录太少。 也许在过去一年左右、情况已经发生了变化、但我仍然持怀疑态度。

    如果您找到了答案、祝您好运、请务必在此处发布答案、因为这绝对是获得 TI 软件/硬件帮助的最宝贵资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请查看以下配套资料:
    - Sensor Controller Studio 入门指南: www.ti.com/.../swru439
    -传感器控制器帮助文档(在 SCS 内按"F1")
    - CC26xx 的 SimpleLink Academy 培训(向下滚动以了解传感器控制器: software-dl.ti.com/.../overview.html

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的有用链接、我现在正在学习 CC26xx 的 SimpleLink Academy 培训、我可以在哪里下载将 SC 项目集成到 BLE 堆栈项目的奖励项目的整个源代码。