This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:上载 SP 时 BHET 挂起

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605945/cc2564-bhet-hangs-while-uploading-sp

器件型号:CC2564

大家好、

我正在使用 BHET v1.0将 SP 上传到 CC2564B 器件。

我将微处理器置于透明模式、启动 BHET、然后选择文件: initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bts。

我从 BHET 中禁用了"睡眠模式"。

当我单击"发送"按钮时、上载过程正常开始:PC 发送一些字符串、CC2564B 在每个字符串上回复。

CC2564B 仅回复前3条消息、在第4条消息挂起且 BHET 上升为"COM 端口超时"错误后。

为什么? 如何解决?

我是否使用了正确的 SP? 这似乎是 CC2564B 唯一可用的 SP、对吗?

谢谢、

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 BT 专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    您是否能够从此事件捕获任何控制台日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是我的消息窗口:

    正在打开端口选择器...端口名称:COM2

    控制器波特率:115200

    所选串行端口:COM2...串行连接...已连接到 COM2。

    正在处理 BTS 文件...
    已完成 BTS 文件处理


    选定的睡眠模式:禁用
    正在处理 BTS 文件...
    发送时间:0x01、0x37、0xFE、0x02、0x07、 0x10、

    返回:0x04、0x0E、0x04、0x01、0x37、 0xFE、0x00、

    发送:0x01、0x05、0xFF、0xFF、0x40、 0x61、0x08、0x00、0xFA、0x07、 0x10、0x47、0x23、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0xFF、 0xB5、0x00、0x90、0x47、0x68、 0xFF、0x20、0x26、0x30、0xC0、 0x5D、0x00、0x28、0x26、0xD0、 0x01、0x38、0x1D、0xD0、0x01、 0x38、0x2A、0xD1、0xFF、0x24、 0x95、0x34、0xE5、0x19、0x29、 0x88、0x08、0x20、0x01、0x26、 0xB6、0x46、0x37、0x4A、0xFE、 0x44、0x10、0x47、0x00、0x29、 0x01、0xD1、0x02、0x20、0x07、 0xE0、0xE5、0x19、0x29、0x88、 0x08、0x20、0xB6、0x46、0x31、 0x4A、0xFE、0x44、0x10、0x47、 0x48、0x1C、0xE9、0x88、0x0C、 0x1C、0x44、0x43、0x60、0x2C、 0x0F、0xD9、0x0F、0xE0、0xFF、 0x20、0x99、0x30、0xC0、0x5B、 0x5E、0x28、0x09、0xDB、0xC4、 0x1C、0x08、0xE0、0xFF、0x20、 0xED、0x30、0xC4、0x5B、0x10、 0x2C、0x02、0xDD、0x06、0x20、 0x44、0x43、0x00、0xE0、0x60、 0x24、0x41、0x20、0x00、0x21、 0x01、0x22、0x96、0x46、0x1C、 0x4A、0xFE、0x44、0x10、0x47、 0x01、0x90、0x61、0x08、0x40、 0x18、0x01、0x30、0x80、0x01、 0x80、0x09、0x02、0x90、0x18、 0x4D、0x00、0x26、0xA8、0x7B、 0x00、0x28、0x1F、0xD0、0x28、 0x7C、0x39、0x78、0x81、0x42、 0x1b、0xD1、0x15、0x48、0x00、 0x2E、0x00、0xD0、0x14、0x30、 0x00、0x68、0x80、0x06、0x80、 0x0E、0x01、0x99、0x08、0x18、 0x80、0x01、0x80、0x09、0x02、 0x99、0x01、0x22、0x96、0x46、 0x0F、0x4A、0xFE、0x44、0x10、 0x47、0x29、0x7B、0x03、0x91、 0x01、0x22、0x96、0x46、0x0C、 0x4A、0xFE、0x44、0x10、0x47、 0x02、0x28、0x01、0xDA、

    返回:0x04、0x0E、0x04、0x01、0x05、 0xFF、0x00、

    发送:0x01、0x05、0xFF、0xFF、0x3A、 0x62、0x08、0x00、0xFA、0x03、 0x98、0x04、0x19、0x28、0x35、 0x01、0x36、0x02、0x2E、0xD8、 0xD3、0x00、0x98、0x44、0x60、 0x07、0x48、0x33、0x30、0x00、 0x90、0xFF、0xBD、0xC0、0x46、 0x93、0xE4、0x04、0x00、0x38、 0x1D、0x08、0x00、0x0C、0x05、 0x1A、0x00、0x39、0x7A、0x04、 0x00、0xAD、0x45、0x05、0x00、 0x7B、0xBF、0x02、0x00、0xAD、 0x45、0x05、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x78、0xB5、0x01、0x24、0xA6、 0x46、0xDB、0x48、0xFE、0x44、 0x00、0x47、0x06、0x1C、0xDA、 0x4D、0x28、0x68、0xDA、0x49、 0x09、0x88、0x08、0x18、0x80、 0x01、0x80、0x09、0x31、0x1C、 0xA6、0x46、0xD7、0x4A、0xFE、 0x44、0x10、0x47、0x00、0x28、 0x0C、0xD4、0xD6、0x48、0x00、 0x78、0x04、0x28、0x08、0xD1、 0xD5、0x48、0x00、0x78、0x03、 0x28、0x04、0xD1、0x2E、0x60、 0xA6、0x46、0xE4、0x48、0xFE、 0x44、0x00、0x47、0xE3、0x4D、 0x28、0x68、0x19、0x21、0x49、 0x01、0x08、0x18、0x80、0x01、 0x80、0x09、0x31、0x1C、0xA6、 0x46、0xCA、0x4A、0xFE、0x44、 0x10、0x47、0x00、0x28、0x4C、 0xD4、0x2E、0x60、0xDD、0x48、 0x01、0x78、0xDD、0x48、

    返回:0x04、0x0E、0x04、0x01、0x05、 0xFF、0x00、

    发送:0x01、0x05、0xFF、0xFF、0x34、 0x63、0x08、0x00、0xFA、0x00、 0x88、0x08、0x43、0x1A、0xD0、 0x00、0x29、0x18、0xD0、0x22、 0x21、0xE4、0x48、0x20、0x22、 0x12、0x5C、0x01、0x2A、0x12、 0xD1、0x09、0x5C、0x00、0x29、 0x0F、0xD0、0x41、0x7F、0x08、 0x29、0x0C、0xD1、0x09、0x21、 0x41、0x77、0xE5、0x48、0x03、 0x21、0xA6、0x46、0xE4、0x4A、 0xFE、0x44、0x10、0x47、0x04、 0x20、0xA6、0x46、0xE3、0x49、 0xFE、0x44、0x08、0x47、0x00、 0x25、0x68、0x1C、0x00、0x04、 0x00、0x0C、0xA6、0x46、0xE0、 0x49、0xFE、0x44、0x08、0x47、 0x00、0x28、0x1D、0xD0、0x81、 0x7C、0x0A、0x02、0xC1、0x7C、 0x11、0x43、0x0A、0x02、0x01、 0x7D、0x11、0x43、0x0A、0x02、 0x41、0x7D、0x11、0x43、0x00、 0x91、0x69、0x1C、0x00、0x78、 0xA8、0x22、0x42、0x43、0xD8、 0x48、0x80、0x5C、0x40、0x00、 0xD5、0x4A、0x12、0x5A、0xD6、 0x48、0x40、0x5D、0xE5、0x4B、 0x1B、0x56、0x7B、0x20、0x80、 0x00、0xA6、0x46、0xE4、0x4E、 0xFE、0x44、0x30、0x47、0x01、 0x35、0x07、0x2D、0xD5、0xDB、 0xE2、0x48、0x00、0x68、0x50、 0x28、0x05、0xD9、0xE1、0x48、 0x00、0x21、0xA6、0x46、0xC7、 0x4A、0xFE、0x44、0x10、0x47、 0x78、0xBD、0x30、0xB5、0x05、 0x1C、0x9C、0x4C、0x7E、0x34、 0xA0、0x78、0x03、0x28、0x0F、 0xD1、0x20、0x88、0x00、0x28、 0x0C、0xD1、0xE8、0x69、0x02、 0x28、0x09、0xD1、0x01、0x20、 0x86、0x46、0xD7、0x48、0xFE、 0x44、0x00、0x47、0x02、0x20、 0xA0、0x70、0xD5、0x48、0xCA、 0x30、0x28、0x62、0x30、0xBD、 0xf8、0xB5、0x06、0x1C、0xB7、 0x69、0xB0、0x8A、0x00、0x90、 0xD2、0x49、0x40、0x1A、0x0A、 0xD0、0x97、0x38、0x51、0xD0、 0x8C、0x38、0x45、0xD0、0x01、 0x38、0x3C、0xD0、0x22、0x38、 0x2B、0xD0、0x01、0x38、

    COM 端口超时。


    之后、CC2564B 芯片死区、不再回复。

    亚历山德罗