请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 大家好、
我正在使用 BHET v1.0将 SP 上传到 CC2564B 器件。
我将微处理器置于透明模式、启动 BHET、然后选择文件: initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bts。
我从 BHET 中禁用了"睡眠模式"。
当我单击"发送"按钮时、上载过程正常开始:PC 发送一些字符串、CC2564B 在每个字符串上回复。
CC2564B 仅回复前3条消息、在第4条消息挂起且 BHET 上升为"COM 端口超时"错误后。
为什么? 如何解决?
我是否使用了正确的 SP? 这似乎是 CC2564B 唯一可用的 SP、对吗?
谢谢、
亚历山德罗