This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-7ID-RD:未启用通知

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606304/cc2650em-7id-rd-notification-is-not-being-enabled

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我使用的是 smarttrf06开发板、它是 cc2650微控制器。 对心率传感器项目进行编程能够进行广播、但心率通知未启用。

那么、我们如何才能无法发送通知。感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个客户端? 您是否采用了 BLE 空气/数据包监听器跟踪?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、
    我将 TI 数据包监听器用作客户端。
    此致
    Shafi