This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:使用 Android 应用程序查看

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605485/ccs-launchxl-cc2650-view-with-android-app

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650STKCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我构建 sensortag_cc2650stk_app/stack。  我使用闪存编程器下载堆栈。  然后、我启动 CCS7并尝试在调试器中运行该应用。  它似乎连接到 Android 应用程序、我看到环境、红外、湿度、气压计、运动、照度计、键... 但当我按下电路板上的按钮时、从未看到任何变化。

当我暂停调试时、我位于0x10000486 、并有一个 View Disassembly 按钮。  

应用程序是否已运行?  如何单步执行开关例程以查看该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您下载 SensorTag 的预构建 FW、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助 CC2650 Launchpad 固件、Android 应用程序工作正常。  是否有 sensortag 固件构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是要查找 CC2650 SensorTag 的预构建十六进制文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单步执行应用程序时、当我进入 SensorTagKeys_processEvent 时、它会显示为持续将事件的值设置为0x01 (SK_EVT_factory_reset)。

    IF (事件和 SK_EVT_factory_reset)

    Event &=~SK_EVT_factory_reset;

    //表示我们正在进入出厂复位
    SensorTagIO_BLinkLed (IOID_RED_LED、10);

    //应用出厂映像并重新启动
    SensorTagFactoryReset_applyFactoryImage();

    关于为什么的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该线程需要返回到 Launchpad 部分。 Android 应用程序可能可以正常工作、但 Sensortag 应用程序不能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您安装 BLE Stack 2.2.1、您可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\chex 下找到 sensortag 预编译十六进制 cc2650stk_sensortag_rel.hex。 我将其附在这里供您参考、您可以先尝试一下。

    e2e.ti.com/.../6874.cc2650stk_5F00_sensortag_5F00_rel.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 但是、它的工作方式与 CCS Studio 中的 Sensortag 应用程序完全相同。 LED 永远不会改变、开关也不会被读取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试使用 TI SimpleLink Starter 应用程序进行测试?