This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:驱动程序文件 rf_ble_cmd.h 和 rf_common_cmd.h 是否与 CC2650和 CC13xx 兼容?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606063/cc2650-are-driver-files-rf_ble_cmd-h-and-rf_common_cmd-h-compatibile-for-cc2650-and-cc13xx

器件型号:CC2650

我正在使用射频驱动程序文件 rf_ble_cmd.h 和 rf_common_cmd.h,它们是否适合 CC2650 sensortag MCU? 此外、我还提到一个名为 CC13x0 Properaty RF 用户指南:

我不知道它是否可以移植到 CC2650、现在我正在寻找一些用于 CC2650 sensortag 的低级驱动程序文件、但在 CC2650中似乎找不到有用的资源、那么是否有一些资源直接用于 CC2650?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 TI RTOS SDK 中有用于 CC2650的 rfeasylink 项目、那么现在我的问题是:
    由于我使用的是 CC2650stk (CC2650 sensortag)、但 exising rfeasylink 项目位于 CC2650DK_7ID 等器件下、因此如何将 exising rfeasyaslink 项目迁移到 CC2650stk?
    提前感谢您