This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:每次在 exit.c abort 处的 void abort (void)中出现程序调试崩溃-程序异常终止。 当前只是暂停执行

Guru**** 2594000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606077/ccs-cc2650stk-program-debug-crashes-every-time-in-void-abort-void-at-exit-c-abort---abnormal-program-termination-currently-just-halts-execution

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在 sensortag 的 simple_peripheral 项目中实施 sensortag 加速计、因此我将一些所需的文件复制到 simple_peripheral_cc2650stk_app 项目的根目录中。
我已修改 sensortag_mov.c 并创建了 cadera.c 文件、以便它可以满足我的需求。

问题是、现在总是开始调试工程、它会在 exit.c 文件的 void abort(void)函数中崩溃、它说是(abort -异常程序终止。  目前只是暂停执行 。)

请有人知道发生了什么? 发生这种情况的原因可能是什么?

sensortag_mov.c 文件

/*********

@file sensortag_mov.c

@brief 此文件包含移动处理器子应用程序。 它使用
MPU-9250移动唤醒功能可实现
MPU 可在无活动时关闭陀螺仪和磁力计
检测到。

小组成员:WCS、BTS
目标设备:CC2650、CC2640、CC1350




版权所有(c) 2015-2016、德州仪器(TI)公司
保留所有权利。


只要
满足以下条件、就允许以源代码和二进制形式重新分发和使用(无论是否修改):

*源代码的重新分发必须保留上述版权
声明、此条件列表和以下免责声明。

*二进制形式的再发行必须复制上述版权
注意、本条件列表和中的以下免责声明
分发时提供的文档和/或其他材料。

*德州仪器公司的名称和名称均不相同
其贡献者可用于认可或推广衍生产品
未经特定的事先书面许可。

本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
、

不承认任何明示或暗示的保证、包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示保证。 在任何情况下、版权所有者或
贡献者都不对任何直接、间接、偶然、特殊、
模范、 或相应的损害(包括但不限于
采购替代产品或服务;丧失使用、数据或利润;
或业务中断)、但出于任何责任理论、
无论是在合同中、严格责任还是在使用
本软件时以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或其他原因)、
即使被告知存在此类损坏的可能性。

秘书长的报告
发布名称:BLE_SDK_2_02_01_18
发布日期:2016年10月26日15:20:04
/

#ifndef exclude_MOV
/*********
*包括
*/
#include 
#include 

#include "GATT.h"
#include "gattservapp.h"

#include "board.h"
#include "sensortag_mov.h"
#include "SensorMpu925.h"
#include "SensorTagTest.h"
#include "SensorUtil.h"







#include "string.h";include "external void #include "string.h";#include "exSimplease.n"


*宏
*/
#define MOVINACT_CYCLES (MOVINACT_INACT_TIMEOUT *\
(10000/sensorPeriod)/ 10)

/*********
*常量和宏
*/
//执行传感器读取的频率(毫秒)
#define SENSOR_DEFAULT_PERIOD 1000

//此传感器的数据长度
#define SENSOR_DATA_LEN MOVACT_DATA_LEN

//此传感器的事件标志
#define SENSOR_EVT ST_gyroscope_sensor_EVT

//移动任务状态
#define APP_State_error 0xFF
#define APP_State_off 0
#define APP_State_IDLE 1
#define APP_State_active 2

//移动任务配置
#define MOVINACT_INACT_TIMEOUT 10. // 10秒
#define GYR_Shake_THR 10.0
#define WOM_THR 50

//配置位掩码(sensor_mpu925.h 中定义的0-6位)
#define MOV_WOM_ENABLE 0x0080
#define MOV_MASK_WOM_THRESHOLD 0x3C00 // TBD
#define MOV_MASK_INACT_TIMEOUT 0xC000 // TBD

/*********
* typedef
*/

/*********
*全局变量
*/

/*********
*外部变量
*/

/*********
*外部功能
*/


*局部变量
*/
static Clock_Structurt periodicClock;
static uint16_t sensorPeriod;
static volatile bool sensorReadScheduled;
//static uint8_t sensorData[sensor_data_LEN];


static volatile uint8_t mpuWom = 0;
//应用程序状态变量

// MPU config:
// x
bit 2、6://启用 x、y、x 2:/x 位:/x (x)
磁力计使能
//位7: WOM 使能
//位8-9:加速计范围(2、4、8、16)
静态 uint16_t mpuConfig;

//static uint8_t appState;
//静态易失性 bool mpuDataRdy;

//bool mpuDataRdy;

volatile bint8_t


muvThreshold;
static volatile uint8_mut int8/

static t/ntuintt/static tuint8t 检测;static uintt/static uintt/static uintt/static uinttuintt/static uint8_intt/t 检测;static uintt/static uintt/static uint



/*********
*本地函数
*/
static void sensorChangeCB (uint8_t paramID);
static void initCharacteristicValue (uint8_t paramID、uint8_t value、
uint8_t paramLen);
静态空 SensorTag_clockHandler (UArg arg);
静态空 appStateSet (uint8_t newState);
静态空 SensorTag_processInterrupt (void);

/
*系统配置回调
*//static
sensorCBs_t sensorCallback =
//{
// sensorChangeCB、//特征值更改回调
//;


/*********
*公共职能
*/


*@fn SensorTag_init
*
*@SensorTag 移动子应用的简要初始化函数
*
@param none
*
@return none
*/
void SensorTagprofile /init (void)
{
/添加服务
// Movement_addService ();

//使用



Config 注册回调// Movement_registerAppCBs (&sensorCallback);//默认 sensor_state= 0x00/禁用 sensor_charge/sensor_pert = 0x00/ statelt;//

sensorReadScheduled = false;

mpuConfig = 0x01;// ST_CFG_SENSOR_ENABLE
appStateSet (app_State_active);
// appState = app_State_off;
// nModions = 0;

if (SensorMpu9250_init ()
){
// SensorTag_reset();
SensorMpu9250_registerCallback (SensorTag_processInterrupt);
}

SensorMpu9250_enableWom (movThreshold);

//初始化特性
// initCharacteristic Value (sensor_peri、
// sensor_default_period / sensor_period_resolution、
// sizeof (uint8_t));
//
为内部周期性事件创建连续时钟。
Util_constructClock (周期时钟、SensorTag_clockHandler、
10000、0、false、0);



}

/*********
*@fn SensorTagAG_processSensorEvent
*
*@SensorTag 运动传感器事件处理器简介。
*
*@param none
*
*@return none
*/
void SensorTag_processSensorEvent (void)
{
#if 0
if (sensorReadScheduled)
{
uint8_t 轴;


Axes = mpuConfig & MPU_AX_ALL;

如果(轴!= ST_CFG_SENSOR_DISABLE)&&(轴!= ST_CFG_ERROR)
{
//获取中断状态(清除中断)
mpuIntStatus = SensorMpu9250_irqStatus ();//检查动作唤醒是否有过流

//过程陀螺仪和加速计
if (mpuDataRdy || appState == APP_State_active)
{
IF (mpuIntStatus 和 MPU_MOVement)
{
//检测到运动(小滤波器)
nMods++;
TEST = SensorMpu9250_accRead ((uint16_t*)&sensorData[6]);
如果(nModions == 2)
{
nActivity = MOVITY_INACT_CYCLES;
}
}
如果(mpuIntStatus 和 MPU_DATA_READY)
{
//读取陀螺仪数据
SensorMpu9250_gyroRead ((uint16_t*) sensorData);

//读取加速计数据
SensorMpu9250_accRead ((uint16_t*) sensorData[6]);

IF (晃动分离)
{
//陀螺仪检测到运动
nActivity = MOVITY_INACT_CYCLES;
ShakeDetected = false;
}
}

mpuDataRdy = false;

if (appState = app_State_active &&!!(mpuConfig & MPU_AX_MAG))
{
uint8_t status;

状态= SensorMpu9250_magRead ((int16_t*)&sensorData[12]);

//始终测量磁力计(非中断驱动)
如果(status =mag_bype_fail)
{
//出错时空闲
nActivity = 0;
appState = app_State_error;
}
否则(状态!= mag_status_OK)
{
SensorMpu9250_magReset();
}
}


如果(nActivity >0)
{
if (appState!= app_State_active)
{
//转换到活动状态
appState = app_State_active;
nModions = 0;
if (SensorMpu9250_reset ())
{
SensorMpu9250_enable (轴);
//SensorMpu9250_enable (0b0001110100000000);
}
}

IF (mpuConfig 和 MOV_WOM_ENABLE)
{
n 活动--;
}

//发送数据
Moving_SetParameter (sensor_data、sensor_data_LEN、sensorData);
}
其他
{
if (appState!= app_State_idle)
{
//从活动状态转换到空闲状态
nModions = 0;
appState = app_State_Idle;
if (SensorMpu9250_reset ())
{
SensorMpu9250_enableWom (movThreshold);
}
}

}

sensorReadScheduled = false;
}
#endif
1
if (mpuWom){
mpuWom = 0;
mpuIntStatus = SensorMpu9250_irqStatus ();

// Liga o LED
// arma (ou reseta) o timer de 10s (MovementTimeout)
IF (mpuIntStatus 和 MPU_MOVement)
{

}
}
#endif
}

/*********
*@fn SensorTag_processCharChangeEvt
*
*@SensorTag 移动事件处理的简短
说明*
@param paramID -识别已更改的特征
*
*@return tag*
/
void SensorTagId_SENSOR ChangeCharEvt (uint8_t Tag)
{
#if 0
uint16_t newparamuint8_newValuue8
;



{
CONF_case:}
if ((SensorTag_testResult ()& sensor_MOV_TEST_BM)=0)
{
mpuConfig = ST_CFG_ERROR;
}

if (mpuConfig!= ST_CFG_ERROR)
{
move_getParameter (sensor_CONF、newCfg);

if ((newCfg & MPU_AX_ALL)== ST_CFG_SENSOR_DISABLE)
{
//关闭所有轴,关闭设备电源
mpuConfig = newCfg;
appStateSet (app_State_off);
}
其他
{
//某些轴打开;打开电源并激活 MPU
mpuConfig = newCfg;
appStateSet (app_State_active);
IF (SensorMpu9250_powerIsOn ())
{
DELAY_MS (5);
mpuConfig = newCfg |(SensorMpu9250_accReadRange()<<8);
}
}

Moving_SetParameter (sensor_CONF、sizeof (mpuConfig)、(uint8_t*)&mpuConfig);
}
其他
{
//确保恢复先前的特性值
initCharacteristicValue (sensor_CONF、mpuConfig、sizeof (mpuConfig));
}

//数据最初为零
initCharacteristicValue (sensor_data、0、sensor_data_LEN);
break;

case sensor_peri:
Moving_getParameter (sensor_peri、newValue8);
sensorPeriod = newValue8 * sensor_period_resolution;
Util_eliteduleClock (周期时钟、sensorPeriod);
中断;

默认:
//不应该出现在这里
中断;
}
#endif
}

/*********
*@fn SensorTag_reset
*
*@简要重置特性并禁用传感器
*
@param none
*
@return none
*/
void SensorTag_sensor_reset (void)
{
// initistorValue(sensor_data、0、icensor_data_LEN);
mpuConfig = 0x00 |(acc_range_8G << 8);// initistor_statement (g_disable_statement


)

*(param_transport)/eConfig)*(parature_off)*(parature_statement from the status_ap_off)



*私人职能
*/


*@fn SensorTagAG_processInterrupt
*
*@MPU 的简短中断处理程序
*
@param_none
*
@return none
*/
static void SensorTagAG_processInterrupt (void)
{
//唤醒应用程序线程
Util_stopClock (周期时钟);

Util_startClock (周期时钟);

mpuWom = 1;

PIN_setOutputValue (hGpioPin、Board_LED1、Board_LED_ON);
PIN_setOutputValue (hGpioPin、Board_LED2、Board_LED_ON);



SimpleBLEPeripheral_mexeu ();

// mpuDataRdy = true;
// sensorReadScheduled = true;
Semaphore_post (SEM);
}

/*********
*@fn SensorTag451_clockHandler
*
*@时钟超时的简单处理程序函数。
*
*@param arg -未使用
*
*@return none
*/
static void SensorTagHandler (UArg 时钟处理程序)
{
//计划定期读取
//apaga o led

PIN_setOutputValue (hGpioPin、Board_LED1、Board_LED_OFF);
PIN_setOutputValue (hGpioPin、Board_LED2、Board_LED_OFF);
//mpuDataRdy = false;
// uint8_t TempAddertEnable = false;
// GAPRole_TerminateConnection();
// GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Advertise_enabled、sizeof (uint8_t)、&TempAddertEnable);

// sensorReadScheduled = true;
semaphore_post (sem);

}


/*********
*@fn sensorChangeCB
*
*@Movement Service 的简短回调指示值更改
*
*@param paramID -已更改值的参数 ID。
*
**@返回无*
/

static void sensorChangeCB (uint8_t paramID)
{
//唤醒应用程序线程
// SensorTag_charValueChangeCB (0x04、paramID);
}


/*******
*@fn initCharacteristic Value
*
*@







@brief 初始化一个特征值*@param paramID -要清除该值的参数 ID **@param value -要使用**@param paramLen 进行初始化的值-参数长度* return none

Value */ static void initCharacteristic (uint8_t paramID、 uint8_t 值、
uint8_t paramLen)
{
// memset (sensorData、value、paramLen);
// Movement_SetParameter (paramID、paramLen、sensorData);
}

/*********
*@fn appStateSet
*
*@brief 设置应用程序状态
*
*/
static void appStateSet (uint8_t newState)
{
#if 0
if (newState == app_State_off)
{
appState = app_State_off;

SensorMpu9250_enable (0);
SensorMpu9250_poweroff();

//停止计划的数据测量
Util_stopClock (&periodicClock);
}

if (newState == APP_State_active || newState == APP_State_Idle)
{
appState = app_State_active;
nActivity = MOVITY_INACT_CYCLES;
movThreshold = WOM_THR;
mpuIntStatus = 0;
ShakeDetected = false;
mpuDataRdy = false;



SensorMpu9250_powerOn ();
// SensorMpu9250_enable (mpuConfig & 0xFF);
SensorMpu9250_enable (0b0001110100000000);

if (newState == APP_State_active)
{
//开始计划的数据测量
Util_startClock (周期时钟);
}
其他
{
//停止计划的数据测量
Util_stopClock (周期时钟);
}
}
#endif
}
#endif // exclude_MOV

/*********
(三 /

cadeira.c 文件

/*
* cadeira.c
*
*创建日期:26 de jun de 2017
* 作者:Nicholas
*
/*********
*包括
*/
#include 
#include 

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

#include 

#include "gatt.h"
#include "hci.h"
#include "gapgattserver.h"
#include "gattservapp.h"
#include "gapbondmgr.h"
#include "osal_sdv.h"
#include "util.h"
#include "task_apimsg.h"


#include "sensortask"
/Middleware/sensors/SensorI2C.h #include "#include "/sensor.h"#include #include #define



task"#include "/sensorch.h"#include #include #include "#include #.org.h"#include #include #include #.org.h







1

#ifndef ST_TASK_STACK_SIZE
//堆栈大小可被项目设置
#define ST_TASK_STACK_SIZE 覆盖 700
#endif

static void Cadeira_taskFxn (UArg a0、UArg A1);


//用于应用程序消息
的队列对象 static Queue_Structd appMsg;
static Queue_handle appMsgQueue;

/*********
*全局变量
*/
/配置文件状态和参数
gaprole_states_t gapProfileState = GAPROLE_init;

//全局信号量用于将事件发布到应用程序线程
iCall_Semaphore SEM;

//全局实体 ID 用于检查消息的源和/或目标
iCall_EntityID Entityself;

***
gpinoState;/ gpinoPIN
全局处理


*局部变量
*


/
* typedef
*/

//从配置文件传递的应用程序事件。
tytagf 结构
{
uint8_t event;//哪个配置文件的事件
uint8_t serviceID;//新状态
uint8_t paramID;
}stEvt_t;


//任务配置
静态 Task_sedef cadeiraTask;
静态特性 cadeiraTaskStack[ST_TASK_STACK_SIZE];


//
应用程序正在使用的静态配置 PIN_AppConfig =
{// Pintagpinring]
Board_LED1 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、 /* LED 最初关闭 *
Board_LED2 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、 /* LED 最初关闭 *
BOARD_KEY_LEFT | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_BOTHEDGES | PIN_迟滞、 /*按钮为低电平有效 *
BOARD_KEY_RIGHT | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_BOTHEDGES | PIN_迟滞、 /*按钮为低电平有效 *
Board_relay | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLDOWN | PIN_IRQ_BOTHEDGES | PIN_迟滞、 /*继电器高电平有效 *
Board_蜂 鸣器 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、 /*蜂鸣器最初关闭 *

PIN_Terminate
};


void Cadeira_createTask (void)
{
Task_Params taskParams;

//配置任务
Task_Params_init (&taskParams);
任务 Params.stack = cadeiraTaskStack;



任务 Params.STACKSIZE = ST_TASK_STACK_SIZE;任务 Params.priority = ST_TASK_TASK_PRIORITY;任务 params.stepal = ST_TASK_TASK_TASK_TASK_TASK_TASK_TASK( Cadeira_taskFxn、&taskParams、NULL);
}

/《*********》
*@fn SensorTag_taskFxn
*
*@SensorTag 的简短应用任务入口点
*
*@param a0、A1 (未使用)
*
*@返回无
*/
静态空 Cadeira_taskFxn (UArg a0、UArg A1)
{

//为传感器设置 I2C
SensorI2C_open ();

//处理按钮、LED、继电器
hGpioPin = PIN_OPEN (&pinGpioState、SensorTagAppPinTable);
//PIN_registerIntCb (hGpioPin、SensorTag_callback);

秘书长的报告
//在调用 iCall_registerApp 之前可能会发生 N0栈 API 调用
秘书长的报告
//将当前线程注册为 iCall 调度应用程序
//以便应用程序可以发送和接收消息。
iCall_registerApp (self EntityMain、&sem);

//为要发送到应用程序的配置文件中的消息创建 RTOS 队列。
appMsgQueue = Util_constructQueue (&appMsg);

//初始化应用程序
SensorTagita_itaginit(); //移动处理器



//应用程序主循环
对于(;)
{
//等待与调用线程关联的信号量。
//请注意、当发出信号时、与线程关联的信号量会发出信号
//消息在线程的消息接收队列中排队,或在何时排队
// iCall_signal ()函数被调用到信号量上。
iCall_errno errno = iCall_Wait (ICALL_TIMEOUT_FOREVAL);

if (errno =ICALL_errno_Success)
{
iCall_EntityID dest;
iCall_ServiceEnum src;
iCall_HciExtEvt *pMsg =空;

if (iCall_fetchServiceMsg (&src、&dest、
(void **)&pMsg)=ICALL_errno_Success)
{
IF (((src=ICALL_SERVICE_CLASS_BLE)&&(dest =self EntityMain))
{
// //处理任务间消息
// SensorTag_processStackMsg ((iCall_HDR *) pMsg);
}

if (pMsg)
{
iCall_freeMsg (pMsg);
}
}

//如果 RTOS 队列不为空,则处理应用程序消息。
while (!Queue_empty (appMsgQueue))
{
stEvt_t *pMsg =(stEvt_t *) Util_dequeueMsg (appMsgQueue);
if (pMsg)
{
// //处理消息。
// SensorTag_processAppMsg (pMsg);

//从消息中释放空间。
iCall_free (pMsg);
}
}
SensorTagait_processSensorEvent();

}

}






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议查看 BLE SW 开发指南 SWRU393的调试章节。 您很可能从非 iCall 注册任务进行了堆栈 API 调用。 但是、来自调试器的一些信息会很有用、例如回溯。

    除此之外、如果您不愿意进行更改、最好留在 SensorTag 示例应用中、因为它是一个外设。

    祝你一切顺利