This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:UpdateLink

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605936/ccs-launchxl-cc2650-updatelink

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 GAPCentralRole_UpdateLink 设置为 central 以更改 sensorTag 的连接间隔、因此、当我单击中央设备的右侧按钮时、它应该会更改连接间隔、但不会发生任何情况。 有人能不能帮助我编写这样工作的代码、还是不能接受?

这是我的代码:

if (keys & key_right){
if (BLE_State_Connected){
/*
* connHandle
* connIntervalMin
* connIntervalMax
* connLatency
* connTimeout
* Bikoiztu egin Dira konexioko parametroak, 800 Eta 1600 hurrenez hururen
GAPCentralRole_UpdateLink (connHandle、
DEFAULT_UPDATE_MIN_CONN_INTERVE_PRICAL、
DEFAULT_UPDATE_MAX_CONN_INTERVE_PRICAL、
default_update_slave_latency、
default_update_CONN_timeout_PRICAT);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC2650

    工具/软件:Code Composer Studio

    有人能告诉我如何使用 GAPCentralRole_UpdateLink()函数来确保中央设备更改外设的连接间隔吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC2650

    工具/软件:Code Composer Studio

    我想从中央更改连接参数:当我单击中央设备中的按钮时、我想向 sensorTag 发送一条消息、只是为了更改它的连接参数、因此、如果 sensorTag 每15秒连接一次、 当我单击中央的一个按钮时、我希望每5秒更改一次以连接 sensorTag。

    有可能吗? 代码是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aitor、

    最大 BLE 连接间隔为4秒。 您是尝试更新连接间隔还是尝试每5秒重新连接传感器标签? 我建议您查看我们的 SimpleLink Academy Connections 模块、获取有关连接的一些指导: dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC2650

    工具/软件:Code Composer Studio

    大家好。

    我想从中央更新连接参数、因此当我按下右侧按钮(例如)时、可以更改连接参数。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aitor、

    我已将您的三个帖子合并为一个、因为它们涉及同一个主题。 请在此主题中发布有关此主题的后续问题。

    关于 GAPCentralRole_UpdateLink、您可以在 central.h 中找到此 API 我建议查看 Rachel 建议的 SimpleLink Academy 实验、并在此操作期间进行 BLE 数据包监听器跟踪。

    请注意、连接参数仅在活动连接期间更新。 如果您尝试建立连接或更新现有连接、您的描述中并不清楚。

    祝你一切顺利