请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:ADS1198
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我能够在阻断模式下使用 SPI 来初始化 ADS1198、同时我也正在读取正确的寄存器值。
现在、为了读取 ECG 数据、我需要在回调模式下执行此操作。 但问题是、我总是得到0。 我是否还需要考虑其他问题。
我根据这个线程将我的函数定义为 extern:
但它不起作用。 SPI_READ 函数与回调函数位于同一文件中。
谢谢、
Bharath