This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:使用 HCI 供应商命令进行的每次测试

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606097/cc2541-per-testing-using-hci-vender-command

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2640

我正在尝试获取欧盟测试要求的 PER 值、并希望实施软件输出。 我正在尝试使用 HCI_EXT_PacketErrorRateCmd 函数、但调用后没有收到任何事件。 我正在使用1.4.0版的库堆栈、现在对其进行了一些修改。 我查看过 TI_BLE_Vendor_Specific_HCI_Guide.pdf、但仍然不幸运能让该功能正常工作。

 我是否需要执行某种类型的初始化?

是否有其他方法可以获得 PER 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prosper、

    有关如何执行 EN 300 328阻塞测试的建议,请参阅此应用手册: www.ti.com/.../swra536 。 同样的方法也适用于 CC2541和 CC2640。

    谢谢、
    Fredrik