请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 大家好、
我知道我们有以下两种使用 UART 的方法:
- UART (无电源管理):由于器件不会进入睡眠状态、因此无需握手。 因此、只需要 Tx 和 Rx 线路。
- UART (具有电源管理功能):使用 CTS/RTS 握手控制睡眠。
下面是一个问题:我们是否有一种在节能模式下使用 UART 而不使用 CTS/RTS 的方法?
此致、
史维基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我知道我们有以下两种使用 UART 的方法:
下面是一个问题:我们是否有一种在节能模式下使用 UART 而不使用 CTS/RTS 的方法?
此致、
史维基