This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:TI Designs TIDA-00682文件

Guru**** 2594970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605799/cc2650moda-ti-designs-tida-00682-files

器件型号:CC2650MODA

你好!

我找到了 TI 的 pdf 文件  

在第17页的"拥有项目"(TIDA-00682)中、我想知道如何操作!

但我不能对该项目的任何来自 TI 网站的数据进行罚款

有人可以帮帮我吗?
非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TIDA-00682参考设计似乎不再可用。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法提供历史记录文件?谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拥有一名优秀的论坛成员来提供我的文件(TIDA-00682)

    但我无法使用 CCS v 6.2.0.00048进行编译  

    我已经安装 了 TI 的 BLE-STACK-2-2-1
    ARM 编译器 v5.2.6

    我不知道如何解决,我尝试修改链接的资源,但不起作用!

    请帮帮我!  这对我来说是一个非常重要的参考

    谢谢!
    错误图像:

    e2e.ti.com/.../tidcbe2.zip