This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:如何在断电后自动重新连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606088/cc2540-how-to-auto-re-connect-after-power-disruption

器件型号:CC2540

您好!

请让我先说明一下我的设置:

 

我有两组 CC2540评估板。

一个是使用 SimpleBLEPeripheral 下载。 另一个下载随 SimpleBLECentral 一起提供。

现在、我已经制作了"中央"来发现并连接到外设。 它们现在已连接。

假设外设连接完成后、如果外设发生输入电源中断(完全没有输入电源)、它们现在将被断开。

我的问题是:外设恢复供电时,如何使中央设备自动重新连接该外设? 是否有某种设置可以使其自动重新连接? 或者、我是否必须再次点击"Connect"?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LB、

    SimpleBLECentral 示例应用旨在要求按按钮进行演示。 您可以从应用程序调用相同的 EstablishLink API 来启动连接。 控制器将无限期地扫描、直到它观察到指定的外设、然后发出连接请求。

    祝你一切顺利