This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2540到 CC2541的迁移

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605648/cc2541-cc2540-to-cc2541-migration

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2540

您好!

我打算使用 CC2541代替 CC2540并保持 PCB 不变、PCB 天线和此 CC 芯片周围的所有其他组件也保持不变。

我不使用 I2C (CC2540)和 USB (CC2540)、因此  如果我将引脚4 (DVDD_USB)悬空、会发生什么情况?这会以任何方式影响功耗?

此外、CC2541的链路预算(以 dB 为单位)是多少?  

由于 我当前的 PCB 天线可以与 CC2540配合使用、它还能与 CC2541配合使用吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、

    我建议遵循 CC2540密钥卡参考设计、以实现正确的非 USB 布局。

    您可以在 CC2541数据表中找到链路预算、有关不同 RX 工作模式、请参阅射频接收部分。

    使用 CC2541时天线应该正常。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    感谢您对我的帖子和答案的快速回复。

    我打算在专为使用 CC2540而设计的电路板中使用 CC2541、 由于引脚4是 CC2540的 NC、我只需要知道、如果我将 CC2540替换为 CC2541、则 DVDD_USB 将悬空、这是否会影响电流消耗?  遗憾的是、密钥卡参考电路没有为我提供答案、因为它使用 CC2540、因此引脚4为 NC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、

    听起来您在混淆这两个器件、CC2540的引脚4上有 DVDD_USB、而在 CC2541上、该引脚是 NC。 在后一个器件上、引脚在内部没有物理键合、因此引脚连接到什么都无关紧要。 在 CC2540上、只要您不启用 USB、也可以将此引脚保持悬空。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Fredrik、这确实澄清了这个问题。