This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-CC2564MODA:通过 EUSCI 与 MSP432进行通信时出现问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604158/boost-cc2564moda-trouble-communicating-through-eusci-with-msp432

器件型号:BOOST-CC2564MODA

您好!

我正在 Bluetopia 栈的 L2CAP 层上开发蓝牙自定义层。

在开发过程中、我将 BOOST-CC2564MODA 与 MSP-EXP432P401R 搭配使用。
打开堆栈后、我执行'L2CA_Connect_request (BluetoothStackID、Affilied_dev、5、L2CA_Event_Callback、(unsigned long) 0);'、该命令成功调用'L2CA_Event_Callback'、事件类型为'etConnect_Confirmation'和'Result''L2CAP_connect_Result_connection_connection_connection_successfulation'。 然后、我尝试配置发出'L2CA_Config_request (BluetoothStackID、CID、L2CAP_LINK_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE、&ConfigRequest)'的 L2CAP、但此后从未调用回调。
问题似乎是 EUSCI、因为在'L2CA_Config_Request'之后、对 EUSCI 的定期检查(HCITR_COMQueryErrorFlags ())指出 了 HCITR_ERROR_FLAG_EUSCI_UART_RXBUF_overrun。

我曾使用不同的 EUSCI 波特率、甚至9600、但溢出仍然会发生。

您能帮我解决这个问题吗?

此致、

Angelo