This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:使用内部 RC 时、电容式感应停止工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605447/cc2640r2f-capacitive-sensing-stop-working-when-using-the-internal-rc

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

尊敬的所有人:

我开始使用适用于我的应用的 SOC cc2640r2。

我需要  使用传感器控制器在我的应用中实现电容式感应。

当我 使用外部32k OSC 在 launchxl 电路板上实现电容式感应时、应用程序可以毫无问题地运行。

在我的宽范围内  、外部32k OSC 断开连接、因此我使用内部 RC_OSC 构建项目、应用程序在1秒后立即停止运行。  

 在选择内部 RC 时是否可以进行电容式感应?

如果是-如何操作?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adel:

    简单的回答是:是的、传感器控制器应该可以与 RC_OSC 配合使用。

    回答长:我将尝试此应用报告(如下) 、以确定 CC2640和 CC2640R2所需的步骤是否相同。 我稍后会回答、但同时我建议您阅读并亲自试用。

    此致、Klas