This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:cc2541修改器件地址

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605475/compiler-cc2541-modify-device-address

主题中讨论的其他器件:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

对于 cc2541,现在只能使用 SmartRF Flash Programmer 软件来修改辅助地址,客户要求应用程序可以修改 MAC 地址,硬件现在可以接收数据,但不知道如何修改 Mac 地址,知道可以修改辅助地址, 但不知道如何修改、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在运行时使用特定于供应商的 HCI 命令更改 bdaddr: HCI_EXT_SetBDADDRCmd ()。 有关更多详细信息、请参阅 TI BLE 供应商特定指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试调试或未解决、无法修改 MAC 地址