This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:与用于 MSP430的 TI 双模 Bluetooth®︎协议栈 CC256XMSPBTBLESW 不兼容?

Guru**** 2591440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XMSPBTBLESW, MSP430F5438A, CC2564C, CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593456/cc2564c-is-not-compatible-with-ti-dual-mode-bluetooth-stack-cc256xmspbtblesw-for-msp430

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC256XMSPBTBLESWMSP430F5438A、、

您好!

 几个月前,我们使用 MSP430F5438A + CC2564B + CC256XMSPBTBLESW (用于 MSP430的双模 BluetoothRegistered协议栈)开发了一款 BLE 器件,它运行得很好。

 但遗憾的是、在我们最近将 CC2564B 替换为新的 CC2564C 后、它不再工作。 无法发现或配对设备。

 是否应对旧的 CC256XMSPBTBLESW (V1.5-R2)堆栈进行任何修改? 我们没有找到 CC256XMSPBTBLESW 的任何更新信息。

 我们尝试使用最新的 CC2564C 服务包(cc256xc_bt_sp_v1.0)修补 CC2564C、但在修补程序成功加载到 CC2564C 后、栈无法由 BSC_Initialize()初始化、该函数始终返回-4。 但是、同时、如果我们使用 CC2564B 服务包(cc256xb_bt_sp_v1.6)修补 CC2564C、修补程序仍然可以成功加载 CC2564C、并且 BSC_Initialize ()始终返回1、这意味着正常、并且其余初始化步骤也可以成功完成。 但设备也无法被发现或配对。

 发生什么事了?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 BT 堆栈专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、
    TI BT 堆栈专家何时会就此问题发表建议? 我们正在等待它。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、
    有人知道这个问题吗?
    将 CC2564C 替换为 CC2564B 后、一切正常。 因此、CC2564c 和 CC256XMSPBTBLESW 必须存在一些兼容性问题、对吧?
    由于 CC2564B 似乎已停产、因此应解决此问题。
    有什么建议吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 让我跟进并返回...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题仍然未得到解答...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    很抱歉耽误你的时间。

    用于 MSP430的 CC256XMSPBTBLESW 仅支持 CC256x 和 CC256xB 器件。 它不支持新的 CC2564C (BT 规格4.2)

    我建议您查看适用于支持 CC2564C 的 MSP432微控制器的最新 CC2564CMSP432BTBLESW。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Vihang
    CC2564B 是否会停产?
    如果是、由于 CC256XMSPBTBLESW 不支持 CC2564C、因此 MSP430系列将没有 BT 解决方案。 我是对的吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 CC2564B 仍处于"活动"状态、尚未停产。