请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 工具/软件:TI-RTOS
我正在进行一个项目、从外部传感器收集数据并将其写入 SD 卡。 现在、我已经设法让 FATFS 模块工作、并从我的传感器中提取数据。 我的问题是、
- (1)是否可以 DMA 并将传感器数据直接从传感器控制器传输到 SD 卡?、或
- (2)我们是否需要通过 DMA 通道将传感器数据从传感器控制器传输到 Cortex-M3存储器、并从该通道写入 SD 卡?
如何处理这两项任务中的任何一项?
如有任何建议,请提出。
谢谢、
Henry