This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:绿色 LED 闪烁、但无法发现

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599214/cc2650stk-green-led-is-flashing-but-cannot-be-discovered

器件型号:CC2650STK

您好!

我在 sensortag 上的`LED 闪烁时遇到问题、但我的应用程序或` hool citlescan 无法发现该问题。 通过拉出电池来重新启动 sensortag 可以正常工作。 但在我的情况下、这是不可取的、因为传感器标签通常放置在无法轻松进行物理访问的位置。

由于重新启动 sensortag 可以解决问题、我怀疑它进入了不良状态。

我并不完全清楚传感器标签是如何进入不良状态的、因为它无法可靠地重现。 但我知道的是、只有当多个传感器标签超出范围后尝试重新连接到我的应用时、才会发生这种情况。

是否有人遇到过这个问题?可能的罪魁祸首是什么?

使用一 个 Raspberry Pi (我的应用使用 github.com/.../node-sensortag)处理多个(最多8个)传感器标签(可以同时连接和断开)是否正常?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个版本的堆栈? SDK v2.2.1存在已知的广播停止问题。 请参阅此处了解修复方法:
    processors.wiki.ti.com/.../CC2640_Porting_Projects

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 它确实是 v2.2.1。 我将尝试修复并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试了这里的修复
    github.com/.../cf0345cc11905f62f08d3d000bb703b7f76711ef

    `S`调试器、正在执行 Δ Σ ensorTag_performAdvRestorartTask Δ Σ。 然而,问题并没有消失。 长时间保持传感器处于广播模式后、仍然无法重新连接。 代码是否有问题、或者此处正在使用其他内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试从 BLE Wiki 已知问题页面应用修订版1.1的 ADV 重启补丁?

    祝你一切顺利