This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:通过移动电话加载

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597525/cc2640r2f-oad-by-mobilephone

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

你(们)好

我想通过 mobilephone 实现 CC2640R2 OAD,我在 https://github.com/rlimberger/OADKit 中找到了一些建议 ,但 OAD 无法正确完成。 下面是我的步骤:

将3个十六进制文件刻录到 cc2640r2lp、将其作为负载目标:

  C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\bim_oad_offchip\tirtos\IAR\app\FlashOnly"\exe\bim_oad_offchip.hex

  C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral_oad_offchip\tirtos\IAR\app\FlashROM_OAD_Offchip\EXE\simple_peripheral_cc2640r2lp_hex.hex

  C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral_oad_offchip\tirtos\IAR\stack\FlashROM\EXE\simple_peripheral_cc2640r2lp_stack.hex

已安装 app-debug.apk 在某些 Android 手机中、请导入 oad_simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad.bin

3.在电话中单击“确认”,然后弹出错误消息:

4.我尝试过其他 Android 手机、并出现了其他问题、例如:app-debug.apk 无法安装、等等。

请帮助解决此问题。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    我们在这些论坛上的专业知识往往与在 TI 器件上运行时的 BLE-Stack 或 BLE5-Stack 相关、这是我们提供最多支持的地方。

    希望有经验在手机上实施 OAD 配置文件的人可以帮助您解决问题。

    我会再给它一天或两天时间、

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebel:

    感谢您的回复。

    那么、哪一个论坛是最适合我的问题的论坛? 我是否应该将问题转移到那里?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    我认为这可能是此类问题的最佳 TI 论坛、或者我会将其移至另一个论坛-

    此时、只需等待并查看。 您可以尝试在 stackoverflow 或其他 Android 开发论坛上发布此内容。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好:
    有人可以帮帮我吗? 这个问题花费了我很多时间。
    谢谢!