我们的客户遇到 CC2541的 BLE 连接稳定性问题。
情况如下- CC2541用作中央器件、最多可连接3个基于非 TI 器件构建的外设器件。 中央设备监视是否有任何外围设备在附近、一旦找到了外围设备、就会建立连接。 因此、它不使用低功耗模式并持续扫描器件(1秒扫描、然后短暂暂停 以进行处理、然后再次扫描)。
问题是、有时连接会意外中断、或者建立连接需要很长的时间。 绑定过程中会发生中断-初始连接(广播、连接请求等)在没有任何中断的情况下平稳运行、但在绑定阶段加密通道时、连接会中断。 另一个问题是、该问题不是100%可重复的、因此再次出现该问题需要大量时间。 连接中断、错误为0x08或0x3E
CC2541从外部 MCU 获取32kHz 时钟、我们检查了信号、看起来不错(50%占空比、3V 振幅)。
有什么想法要检查什么以及如何处理该问题?