请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 我正在尝试为 CC2541的传统 BLE 固件更新 BLE 堆栈(128和256KB 闪存)、因此下载了最新的 BLE 堆栈1.4.2并将这些源与旧的1.2.x 源进行了比较、发现它们之间在应用和 RTOS 级别的文件变化也很多。 那么、我应该也替换所有这些文件、还是仅替换 Project/CC2541DB/bin/ 文件夹下的*。lib 文件、以及该文件实际包含的 BLE 堆栈固件? 我尝试替换所有已更改的文件、然后尝试构建项目、当然、我遇到了大量错误、说没有找到多个函数 API。 因此、现在我需要查找每个错误、并需要逐个解决。 那么、有没有更好的方法可以使用最新的 BLE 堆栈、应用和 RTOS 软件进行更新?
非常感谢!