This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CAN#39;t 识别 XDS110

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593010/ccs-launchxl-cc2640r2-can-t-recognize-xds110

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

刚刚收到开发套件、但无法对其进行编程。 想知道 TI 是否未对板载调试器进行编程、或者我是否以某种方式将其置于 DFU 模式?

尝试 使用 Code Composer Studio 对 LAUNCHXL-CC2640R2进行编程、但无法连接到板载 XDS110

当我通过 USB 将 launchxl-cc2640r2连接到我的计算机时、它显示为  Tiva 器件固件升级

找到此链接并能够对 XDS110固件 http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS110进行编程

CD /Applications/ti/ccsv7/ccs_base/common/uscif/xds110

/xdsdfu -m

/xdsdfu -f firmware.bin -r

在对电路板进行下电上电后、它看起来工作正常。

Code Composer Studio 版本:7.1.0.00016  

MacOS Sierra 10.12.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    感谢您就此通知我们。 听起来像是生产测试退出。

    现在工作正常吗?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    您似乎找到了问题并解决了-

    另请注意、我们官方不支持在 CC2640R2F 上进行 Mac 开发

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、现在工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeremy;
    我遇到了类似的问题。
    但是、在我尝试了命令 xdsdfu -e 后、PC 仍然找不到偏离。
    您以前是否遇到过此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您将 LAUNCHXL-CC2640R2与 PC 连接时、您的 PC 是否为其模拟任何 COM 端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。没有。

    一开始、它显示了"Tiva 器件固件升级"。

    但稍后、PC 无法重新将任何内容填充到焊盘中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设备管理器中是否有任何未知设备? 顺便说一下、您使用的是哪个 Windows 版本? Win 7还是 Win 10?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、没有未知设备。
    我的 PC 系统是 Win10。 但我认为这并不重要、因为在升级固件之前一切都正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在另一台 PC 上测试它以查看它是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、另一台计算机仍然无法识别 LaunchPad。
    我想是 TM4C 固件丢失了。 但我不知道如何闪存它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果无法在另一台 PC 上识别它、我建议您从 www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.page 请求更换