尊敬的 TI:
我想知道 TI 是否计划发布具有更多闪存的下一版本的 cc2640r2系列? 目前、对于我们的产品、它的128KB 位我们认为它是不够的。
此致、
Vidula Badhe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
Cc2640R2F 的数据表中指出、它包含总共"275KB 的非易失性存储器、包括系统内128KB 闪存。 CC2640R2F 器件上运行的 BLE 应用利用高达115KB 的系统 ROM 和高达32KB 的射频内核 ROM 来最大限度地减少闪存的使用。 因此、CC2640R2F 上可用于 BLE 应用的最大非易失性存储器容量为275KB (128KB 闪存+ 147KB ROM)。"
我们希望了解以下内容:
1) 1)根据我们对论坛的理解和评论、128KB 闪存80-88KB 闪存可用于应用开发。这意味着147KB ROM +大约48KB 至40KB 闪存包含整个 BLE 堆栈。 对吗?
2) 2)我们是否为 BLE4.2或 BLE 5堆栈的应用获得相同的存储器?
2) 2)如果我们的应用代码大小大于80KB-88KB、那么为了实现 OAD、我们需要使用外部闪存。对吧?
3) 3)我们能否将应用代码+ OAD 映像放入外部存储器、并在运行时从外部闪存中提取应用代码并执行。
谢谢、此致。