This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F ADC 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597139/cc2640r2f-cc2640r2f-adc-issue

器件型号:CC2640R2F

尊敬的所有人:

  我使用 CC2640R2F 来测量 精度 为0.5mV 的电压。您 能不能帮助我了解 如何测量 如此高的电压?  CC2640R2F ADC 分辨率是否支持它  

期待您的回复~谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    CC2640R2F 数据表中列出了 ADC 性能数据。 ADC 驱动程序示例位于以下位置: dev.ti.com/.../

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik:

    感谢您的回复。 我认为 CC2640R2F ADC 的精度不能支持0.5mV 的精度。 你有什么建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果无法从内部 ADC 获得所需的性能、则需要使用精度更高的外部器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要测量非常小的信号、您需要在 ADC 之前添加一个运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robort:

       模拟信号不小、0.5mV 电压是分辨率比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号的电压范围是多少?

    使用内部1.44V 基准电压时、ADC 的有效位数(ENOB)为11.1位。 因此、满量程范围为2^11.1 - 1 ~= 2194。 1.44V/2194 = 0.656mV、这大于所需的0.5mV 精度。

    因此、您有两种方法:

    1、首先添加外部放大器放大模拟信号。
    2.使用过采样提高 ENOB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robert:
    感谢您的继电器。 我认为、使用比采样更好的方法来提高 ENOB