请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我尝试在 simple_broadcaster (在 examples/cc2650lp 中)的广播负载中添加温度数据。 问题是、我不知道如何将温度传感器驱动程序添加到应用中。 如果我将项目与 sensortag 1 (在 examples/cc2650stk 中)进行比较、我会发现后者具有 I2C 驱动程序和包含温度传感器代码的中间件。 我希望在 simple_broadcaster 中重现该结构、以便能够读取温度日期、但我不知道:
-要添加的内容(哪些源文件)
-在哪里添加(驱动程序? 应用? 中间件?)
-我应从何处添加它
是否有关于将温度传感器驱动程序添加到不使用传感器的项目的教程? 我想这也适用于 simple_peripheral、如果有任何演示、我将应用于另一个演示、但我没有发现任何有用的东西、 我非常想避免从 sensortag 项目开始、从那里抓取我不需要的东西、因为如果我可以插入温度、simple_broadcaster 几乎是我需要的。
为了供您参考、我使用 CCS 来构建代码
非常感谢、
AL