This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:ECDH 与放大器;CC2640R2F 上的 ECDSA

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596755/cc2640r2f-ecdh-ecdsa-on-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

在 CC2640R2F 上、我们可以保护 BLE、将 ECDH 和 ECDSA 用作底层加密算法。

客户是否可以从应用级别使用 ECDH 和 ECDSA 功能? (客户根本没有使用 BLE、我们正在推广将其作为具有 TRNG、AES、ECDH、ECDSA 的主机 MCU)

如果是、您能告诉我 API 调用或任何示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    可以在以下位置找到 Crypto 驱动程序的 API 指南: software-dl.ti.com/.../_crypto_c_c26_x_x_8h.html

    我将从这开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    感谢您的链接。 其中、它仅讨论 AES。 没有提到 ECDH 和 ECDSA。 您是否知道 ECDH 和 ECDSA 应参考哪个文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    对 ECDSA 的支持将出现在下一个 SDK 版本中。 我目前没有此版本的日期。

    祝你一切顺利