This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:有关如何测试 A3DPDemo_SRC 的任何指南?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598514/cc2564c-any-guide-on-how-to-test-a3dpdemo_src

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC3200AUDBOOST

您好!

*软件: CC2564CMSP432BTBLESW  ;  示例代码:A3DPDemo_SRC。

* EVM: MSP-EXP432P401R + BOOST-CCEMADAPTER + CC256XCQFN-EM + CC3200AUDBOOST

首先、我使用 CCS v7.1.0编译了'HFPDemo_HF'示例代码、并下载到上述 EVM 板中。

然后、按照链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_STM32_TI_Bluetooth_Stack_HFPDemo_App 中所述的指南对其进行测试。

并成功运行 HFP 演示。

 

接下来、编译并将"A3DPDemo_SRC"示例代码下载到相同的电路板中。 按下重置按钮、PuTTY 中显示 SAW (下面)消息。

是否有关于如何测试/演示"A3DPDemo_SRC"的指南/程序?   任何链接都可以参考?

请提供建议。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    有关如何使用辅助 A2DP (A3DP)源代码演示的示例、请参阅以下 wiki 链接。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DFZ、

    感谢您提供 A3DPDemo 链接。

    您能否告知有关如何测试/演示'HSPDemo'和'HOGPDemo'的指南/过程链接 ?

    在"C:\ti\Connectivity \CC256X BT\CC256x MSP432 Bluetopia SDK\v4.2.1.0\samples"中,是否有指向这些演示示示示示例的指南/过程的主链接?

    我尝试在 TI wiki 网站中搜索主链接、但找不到。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在每个平台的用户指南中找到指向所有 Wiki 的链接。 例如、对于 MSP432、从以下链接的第22页开始引用不同的示例应用。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DFZ、

     

    感谢您的用户指南。

     

     

    基于 swru497–CC2564C 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模 BT 协议栈用户指南,

     

     

    [第7.1节]:

    单击“A3DP 演示源 wiki”链接(在第7.1节中),将我们定向到 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_MSP430_TI%27s_Bluetooth_Stack_Basic_AssistedA2DPSourceDemo_APP

    但是、图片中似乎显示了不同的音频板(例如:BT-MSP-而不是 CC3200AUDBOOST)。

     

    [步骤]:

    1.打开蓝牙扬声器。

    2.键入命令'Inquiry"。

    3. 由于仅发现1个设备,因此键入'OpenSink 1'。

      但是、获取错误消息"Connection to 0x5851004EF1A2 failed (连接到0x5851004EF1A2失败)"(如下所示)。  

     

    [Q1]:提供的代码是否与我们的硬件设置(使用 CC3200AUDBOOST)兼容?

        如果兼容,请说明配对失败的可能原因是什么?

    [Q2]:此‘A3DPDemo_SRC’演示代码是否支持与手机或 PC 配对(注:用户指南说明了与 BT 扬声器的配对)?

     

    提前感谢您。

     

    Openstack()。

    蓝牙堆栈 ID:1.

    A3DP 拉电流功能已启用。

    器件芯片组:4.2

    BTPS 版本:4.2.1.0

    项目类型:6.

    固件版本  :12.12.

    应用程序名称    :A3DPDemo_SRC-%0

    应用程序版本  :0.1.

    BD_ADDR:0x88C255D1DB27

    EIR 数据配置成功(器件名称 A3DPDemo_SRC-D1DB27)。

    A3DP 端点已成功打开。

    器件类:0x100428。

    支持的格式:

      频率:44100、通道:2、标志:0

      频率:48000、通道:2、标志:0

      频率:48000、通道:1、标志:0

      频率:44100、通道:1、标志:0

     

    (二

    *命令选项:查询、DisplayInquiryList、Pair、          *

    *                结束配对、PINCodeResponse、PassKeyResponse、*

    *                UserConfirmationResponse、                    *

    *                SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode、*

    *                 SetPairabilityMode、SetBaudRate              *

    *                ChangeSimplePairingParameters、              *

    *                GetLocalAddress、GetLocalName、SetLocalName、*

    *                GetClassOfDevice、SetClassOfDevice、         *

    *                GetRemoteName、OpenSink、CloseSink、Play、    *

    *                暂停、帮助                                  *

    (二

     

    A3DP+SRC>查询

     

    A3DP+SRC>

    查询条目:0x5851004EF1A2。

     

    A3DP+SRC>

    结果:1、0x5851004EF1A2。

     

    A3DP+SRC>OpenSink 1.

     

    AUD_Open_Remote_Stream 成功。

     

    A3DP+SRC>

    etAUD_Stream_Open_Confirmation

    状态:    3.

    BD_ADDR:    0x5851004EF1A2

    连接到0x5851004EF1A2失败。

     

    A3DP+SRC>

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、

    要回答问题 Q1、我与蓝牙设备配对时没有遇到任何问题、您能否检查以确保扬声器处于可发现状态、重置您的板、然后重试? 在该示例中、MSP-AUDSNK 板位于扬声器侧、CC3200AUDBOOST 板应能与 wiki 中的过程正常配合使用。

    要回答问题2、这应与电话或计算机兼容。