主题中讨论的其他器件: CC2540、
尊敬的 Christin Lee:
我将 CC2640用于基于 BLE 的仪表应用。 我们成功实现了与移动应用的 BLE 通信。
现在、我希望使用我的 ADC (2通道)连续获取数据、采样率为每200uSec 1个样本。
我不熟悉将 ADC 与 RTOS 配合使用、因此在我们的代码 BIOS 中、我在后台运行(TI 的参考代码)。 是否可以使用此速率对数据进行采样、对于某些特定事件、我们希望在 ADC 器件中不发生任何中断的情况下处理 BLE 通信。 我应该使用外部控制器来完成此任务、还是可以使用 CC2540 UC 来完成此任务?
提前感谢。
Bhavdipsinh