This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS / CC2530:TIMAC 的初级 CAN 和#39;t 网络

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593289/rtos-cc2530-a-novice-can-t-network-by-timac

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:TIMAC

工具/软件:TI-RTOS

这是我第一次使用 TIMAC,我自己的主板没有按钮。 所以我对网络有了差异。 在启动系统之前、我将 MSA_ScanReq (MAC_SCAN_ACTIVE、3)置于该状态。 我认为我的做法与新闻工作者 sw1的做法相同,但我不能上网,是否有任何问题。 只有两个 Beason 请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能会在 Mesh 网络论坛中得到更好的回答。

    但是、要模糊地回答您的问题、以下是您的器件需要执行的事件序列:

    1. 发送扫描请求
    2. 如果周围有允许连接的协调器,请发送关联请求
    3. 如果连接不成功、请在步骤1重新启动。
    4. 如果连接在某个点丢失、则在步骤1中重新启动。

    因此、在启动系统之前、您不应发送扫描请求、但您需要有某种循环、该循环将在系统启动后运行。

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们解决了。 感谢你。 我们发现信号很差