This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2650:Bluetooth Developer Studio

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599292/ccs-cc2650-bluetooth-developer-studio

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

是否有使用为 BDS 生成的代码的指南?

我能够生成我的定制服务、并且能够进行编译、但不能使其像我想要的那样正常工作、是否有使用 BDS 的指南或步骤??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否回顾了 BDS SimpleLink Academy 模块? 您可以在 TI BLE wiki 上找到 SimpleLink Academy 的 CC2650/CC2640版本链接。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以。 但它更能说明 BDS 的使用情况、也不能说明生成的代码。 我是 TI 解决方案的初学者
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BDS 生成 GATT 服务/配置文件-您仍需要开发使用通过 BLE 发送的数据的应用。

    我将从 SimpleLink Academy 中的 BLE 基础知识实验室开始。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我知道 BDS 会生成 GATT 服务/配置文件和 GAP 的基本文件、但要根据生成的 DBS 代码开发我自己的应用、所以我不知道从哪里开始、因为没有生成的基本结构的 IT 代码相关文档

    在 DBS 代码生成后、我将得到:

    GAP/GATT 正在运行
    GATT 服务器结构
    2定制特性:
    以接收写操作
    以发送指示信号
    我的中央设备连接到我的外设
    接收来自中央的写入命令

    我迷路的地方:
    在哪里可以检查中央系统写入的特征?
    是否存在 BLE 写入事件?

    如何在默认情况下通过外设中的代码将 CCCD 启用为0x0002 (我不希望从中央接收到写入请求来启用它)我知道它对规范不合法、但对我的应用(仅用于测试)没有影响
    如何将指示从外设发送到中央设备?

    谢谢