主题中讨论的其他器件:CC2640
自定义4x4 应用从 ble_sdk_2_02_01_18移植到 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33。
XDS200调试器。
由于应用程序使用外部闪存、因此使用的基线项目为 simple_peripheral_oad_offchip。
所有显示均已关闭/禁用。 OAD 功能也已关闭。
定制板的射频配置为内部偏置、前端差分。
使用 CC2640R2_LAUNCHXL 板级配置文件设置定制板级配置文件。
已取消分配超过 GPIO9的引脚。
使用 FLASHROM_StackLibrary 构建的应用程序、使用 FlashROMLibrary 堆栈项目。
构建的应用程序没有错误或警告。
只有构建的应用项目闪存到板上。
Smart RF Studio 能够成功地在广播通道上传输数据包数据。
VDCCOUPL 和 VDDR 电压分别为1.28V 和1.68V。
当 const PIN_Config BoardGpioInitTable[]中注释掉的所有 IOS 时,
该应用程序正在登录异常(附带屏幕截图)。
我还可以尝试解决此问题吗?
明天我可以尝试使用4XS 板作为启动。
CC2640R2_LAUNCHXL 板文件不起作用的原因是什么
是什么?
感谢您的指示。
谢谢、
Priya