This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:CC1350代码和接口

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598797/ccs-cc1350-cc1350-code-and-interface

器件型号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

如何提取 CC1350传感器标签器件中预装的源代码。 此外、我还想保留更改或添加 到该代码中。

我安装了 CCS、Smart RF Studio、BTool、Simulink Academy。  

我想与 MATLAB 连接吗? 是否可以像在应用程序中一样获取真实数据?

我应该在 MATLAB 上安装 H/w 加载项、还是复制代码并粘贴到 MATLAB 中?

我用谷歌搜索了四个月,但我没有有用的信息. 我对该 Sensortag 很陌生。

请帮帮我。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、TI 目前尚未提供原始 CC1350 SensorTag 源代码供公众下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、则传感器标签源代码不公开可用。 那么、如何从传感器标签中提取代码?(我有 CC1350传感器标签)。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法读取源代码、但可以使用闪存编程器2读取二进制文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请详细说明我该怎么做... 我很新。
    CC1350 sensortag 仅在 Smart RF Studio 中可见。 不在 sensorstudio、ccs、btool 等中。请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您推荐 FP 2。
    现在、我能够从 FP 2读取存储器文件和信息数据。 它从给定的十六进制或 c:/ti/....中的任何文件进行读取或写入 程序员进行传感。 但我想从传感器标签读取预编程器十六进制代码。 如何读取该二进制数据?