This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C SPP1.2支持 BT SIG 认证

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598502/cc2564c-cc2564c-spp1-2-support-for-bt-sig-certification

器件型号:CC2564C

您好!

我的客户将进行 BT SIG 认证。

(堆栈:STM32 + CC2564C)

(http://www.ti.com/tool/cc2564cstbtblesw)

 BT SIG 认证应支持 SPP 1.2。

但是、2564C 仅支持 SPP 1.1。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_TI's_Bluetooth_Stack

 

您计划何时发布 CC2564C 的 SPP 1.2配置文件?

我们如何进行 SIG 认证?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BT SIG 弃用了 SPP 1.1。

    https://www.bluetooth.com/specifications/adopted-specifications/legacy-specifications

    您能否 告诉我 如何使用 CC2564C 进行 BT SIG 认证(SPP 1.2) ?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chanho、

    SPP v1.2使得串行端口配置文件(SPP)器件必须具有 SDP 协议描述符列表。 就特性而言、这就是它的原因。 TI 双模蓝牙协议栈的 SPP 确实支持 SDP 协议描述符列表。 当您调用 SPP_Register_Raw_SDP_Record () API 时、将添加此函数。

    2.关于 SPP v1.1被弃用,弃用会影响新的限定条件,因为它们是“维护结束”状态的结果。 但是、当使用 TI 双模蓝牙堆栈时、您只需在 EPL 期间列出配置文件子系统的资质认证 ID (QDID)。 因此、这不是一个新的限定条件、因此弃用无关紧要。

    如果您的客户有任何机会从头开始对配置文件子系统进行资质审核、则在这种情况下、弃用也不重要、并且他们可以使其符合 SPP v1.2的条件。

    此致、
    Vihang