This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:NFC OOB 配对

Guru**** 2680965 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180073/cc2652r-nfc-oob-pairing

器件型号:CC2652R

你(们)好  

 我正在进行 NFC OOB 配对。

您能向我推荐一些有关 NFC OOB 配对的良好学习材料吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NFC 和 BLE 是两种不同的无线技术。  因此、CC2652R 上不支持 NFC、因此需要第二个器件。  您可以查看 其他无线技术产品、如 RF430CL330H 或 TRF7970A、 并将进一步的问题发布到 其他无线技术 E2E 论坛

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

     我正在寻找有关使用 NFC 进行 BLE LE-SC 身份验证方法 OOB 配对的材料。   

     像 在 SECURITY_Examples_peripheral、 SECURITY_Examples_central 中配对= OOB_SC 这样使用是否正确

     我  无法构建 security_examples_peripheral、security_examples_central。  它没有任何有关 CCC 的构建选项。  

    您能否提供 SECURITY_Examples_peripheral、 SECURITY_Examples_central 以 在 CCC 中进行编译?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从何处获取  security_examples_peripheral/security_examples_central 示例?  如有可能、请提供直接链接。  CCC 的意思是 Code Composer Studio?

    此致、
    Ryan