This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:天线诊断

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, LMV225, LMV221, LMH2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1178673/cc1352p-antenna-diagnostics

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: LMV225LMH2110LMV221

大家好、

我们计划使用 CC1352P、并寻找一种方法来确定天线的运行状况、以防用户损坏天线、但不知道他们是这样做的。

 是否有任何 IC 或分立式解决方案可以与射频迹线串联或相邻以实时测量反射或创建某种 TDR/SWR 读取器?

LMV225似乎是一个选项?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我已将其分配给 负责 LMV225的组织。 他们会回来的。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢海阿图拉。 我期待收到新团队的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    如果他们测量天线 VSWR、他们只需将电路板配置为使用两 个 LMH2110或任何其他功率检测 器来测量传输功率和反向功率即可。 您可以使用两个分立式功率检测  器、并确定传输功率与反向功率之间的"增量"、以实现差分输出(VSWR)。

    此应用图摘自 LMV221数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

      正如 Jon 所说、您可以使用两个功率检测器为天线实施 VSWR。 根据您的频段、动态范围等、您可以考虑 LMH2110/LMV225。 您还可以考虑以下实现保护和监控。

       

    此致、

    赫鲁日