This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5闪存问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-XDS110, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1179784/cc2340r5-flashing-issue

主题中讨论的其他器件:CC2340R5UNIFLASH

我正在尝试使用 Code Composer Studio 刷写 CC2340R5模块。 我使用 XDS110进行刷写。 出现以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjit、

    感谢您在 e2e 上发帖。 我已将您的帖子分配给一位同事、他可以提供帮助。

    您是否安装了安全资源文件夹中提供的必要 CCS 支持包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjit、

    正如 Ammar 提到的、您能否验证支持包是否已安装在您的 CCS 目录中? 器件之前是否已刷写? 如果没有、那么您能否尝试按照 CC23xx 用户指南"刷写空白器件"部分中概述的步骤进行操作、然后重试刷写器件?

    为了澄清这一点、您是否使用 LP-XDS110作为 XDS110?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、我已经安装了所有必需的软件包。 我可以编译代码。 调试器也会被检测到。 我已经使用 cmd 提示符以及 CCS 验证了它。 在闪烁时、我收到此错误。 我使用的是 LP-XDS110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjit、

    明白。  您是否尝试按照"刷写空白器件"步骤操作? 此外、作为快速测试、您能否尝试使用 UniFlash 刷写器件?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回答。 我使用的是 CCS12.1、其中包含一些用于刷写空白器件的错误。 TI FAE 在与我一起调查时发现。 已报告错误。 CCS12.0在器件支持01.08封装中工作正常。