This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642 TX 功率集

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180194/cc2642r-cc2642-tx-power-set

器件型号:CC2642R

您好,团队

祝你度过美好的一天!我对 CC2642有疑问。 在激活模式下、,TX 功率可同时选择0dBm 和5dBm。 因此,我们应该为不同的 TX 功率配置设置什么寄存器?我在 TRM 上找不到它。 非常感谢!

BRS、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    对于 BLE 应用, HCI_EXT_SetTxPowerCmd()函数使用 txPower 表来更改 ROM 内无线电设置配置中所选的 txPower 选项。

    此致、
    Ryan