This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:功耗计算

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1179477/cc2642r-power-consumption-calculation

器件型号:CC2642R

对于 BLE 模块的功率计算和 CC2642的功率计算工具链接、几乎没有人怀疑 BT-Power-CALC。 在此过程中、我无法获得以下几点:

在"BLE 外设"部分中:

  1. 广播间隔(ms)
  2. 广播数据长度(传统)(字节)
  3. 广播数据长度(扩展广播)
  4. 连接间隔(ms)
  5. 连接数据长度(字节)
  6. 扫描响应数据长度
  7. 使用的晶体

在 BLE-Central 部分中:

  1. 扫描持续时间(ms)
  2. 扫描窗口(ms)
  3. 扫描间隔(ms)
  4. 扫描类型
  5. 连接间隔(ms)
  6. 连接数据长度(字节)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您在 e2e 上发帖。 请您澄清您的问题吗? 我不能完全确定你在这里要问什么。

    如果您不确定配置参数是什么、这些是特定于蓝牙 LE 的设置、用于定义某些蓝牙 LE 数据包无线发送的频率(广播、扫描响应、连接数据包)。 我将查看 我们的 SimpleLink Academy 模块、以获得一些高级指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:
    感谢您的参与。

    对于 CC2642、有一个功耗计算工具。 以下是链接:

    https://www.ti.com/tool/BT-POWER-CALC

    下载并准确地查找文件。 将会有一个 Excel 工作簿、我们只需填写几个参数即可获得功耗。 所以、我不知道一些细节。 如四张工作表中所示。

    如果您单击  "BLE-Peripherals (BLE 外设)"部分、 我不知道以下几个术语:

    1. 广播间隔(ms)
    2. 广播数据长度(传统)(字节)
    3. 广播数据长度(扩展广播)
    4. 连接间隔(ms)
    5. 连接数据长度(字节)
    6. 扫描响应数据长度
    7. 使用的晶体

    同样、 如果您单击  "BLE- Centrals"部分、我几乎没有疑问:

    1. 扫描持续时间(ms)
    2. 扫描窗口(ms)
    3. 扫描间隔(ms)
    4. 扫描类型
    5. 连接间隔(ms)
    6. 连接数据长度(字节)

    可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    这些参数在低功耗蓝牙基础知识 SimpleLink Academy 中进行了介绍、请查看 :dev.ti.com/.../node

    由应用设计人员定义这些参数(广播间隔、有效载荷信息(即广播数据长度)、连接间隔等)