This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:是否为每个通道专门设置 TX 功率?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1179804/cc2652r-set-tx-power-specifically-for-each-channel

器件型号:CC2652R

是否有办法为每个 BLE 通道专门设置 TX 功率?

遵循此主题:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1172106/cc2652r7-different-tx-powers-for-individual-channels?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC2652%20TX%20Power%20per%20channel#

如果我说只要通过 CMD_SET_TX_POWER 命令更改通道、就可以通过明确设置功率来实现这一点、我是对的吗?

提前感谢您!

BR、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    [引用 userid="520158" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1179804/cc2652r-set-tx-power-specifically-for-each-channel ]]如果我说可以通过使用 CMD_SET_TX_POWER 命令在更改通道时明确设置功率来实现这一点、我是否正确?

    如果您使用的是专有示例、并且具有(完整)无线电控制、则此操作应该起作用。 这不能使用 BLE5-Stack 进行配置、因此我不希望上述建议适用于 BLE5-Stack 项目。