This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:32k768引脚峰间电压

Guru**** 2553140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1179290/cc2652r-32k768-pin-peak-to-peak-voltage

器件型号:CC2652R

您好!  

您是否有32.768引脚输入和输出的晶振峰峰值电压的参考编号?  

客户的晶体供应商对其进行了测试、大约245mV、他们怀疑潜在风险太低。  

CLoad 和 ESR 符合 TI 在数据表中的要求。  

测试报告为  

BR。 Albin