This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:32k768无晶振

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1178324/cc2642r-q1-32k768-crystal-less

器件型号:CC2642R-Q1

你(们)好。  

我们知道 CC2642r-Q1的结论不能在所有角色上都支持少32k 晶体。  

客户希望知道原因。 请分享。 谢谢!

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    请访问 https://www.ti.com/lit/swra499

    总之、蓝牙规范要求的中央角色时钟精度比外设角色时钟精度更严格。 此外、扩大接收窗口有助于补偿外设侧的时钟误差、这在中央侧是不可能的。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    我注意到这个答案被拒绝了,但没有解释为什么。 以上答案是准确的、是对该问题的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clemet

    在以下情况下、如果可以使用内部32kHz RC 低频振荡器? 与32kHz 晶体之外的器件相比、

     

    CC2642作为定位标记、仅用于扫描 BLE 信号、扫描周期为100ms、不与电话连接

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    要说明的是、当您说"扫描 BLE 信号"时、您是指 BLE 扫描模式还是 TI 连接监控器软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    它是 BLE 扫描模式、而不是连接模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、

    只要不支持连接、就可以移除 LF 晶振并使用内部 RCOSC_LF