This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:无法更改外设角色中的默认监控超时?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1179167/cc2640r2f-cannot-change-default-supervision-timeout-in-peripheral-role

器件型号:CC2640R2F

您好!

以下功能仅适用于中心角色?

GAP_SetParamValue (TGAP_CONN_EST_Superv_TIMEOUT、DEFAULT_CONN_TIMEOUT);

带有参数 init_PHYPARAM_SUP_TIMEOUT 的 GapInit_setPhyParam

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢您在 e2e 上发帖。 您使用的是 SDK 和 BLE 堆栈(BLE 或 BLE5)的哪个版本?

    无论采用哪种方式、您都可以在涵盖 Connexions 的 SimpleLink Academy 模块中找到所需内容(此处链接)。 外设只能设置此参数的首选项。 实际值由中央器件设置、中央器件有权接受或拒绝从外设请求的任何连接参数更新。 连接后、外设必须发送带有更新的监测超时的参数更新、并将此请求发送到中央。 以上链接资源涵盖了所有这些内容。 希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用 SDK 5.30和 BLE 堆栈。

    我问的原因是、某些芯片组还提供了在外设中设置默认监控超时的功能。

    谢谢、

    Calvin