This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:当 VDDS=1.71V 时、器件将无法正常工作

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180796/cc2652r7-the-device-will-not-work-normally-when-vdds-1-71v

器件型号:CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

对于 TI CC2652R7、数据表中提到电源电压范围为1.8~3.8V

剂量意味着如果 VDDS 低于1.8V、CC2652R7将不工作?

因为在我们的客户设计中、 它们为 CC2652R7的 VDDS 提供1.8V±5%(1.71~1.8~1.89)的电压

当 VDDS=1.71V (最坏的情况)时,我恐怕 CC2652R7无法正常工作

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用支持1.68V 至1.95V 外部稳压器模式的 CC2650?