This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:器件在 POCO 移动设备(Android 11)上的3个数据包后停止发送数据

Guru**** 2547100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1177317/cc2640r2f-device-stops-sending-data-after-3-packets-on-poco-mobile-android-11

器件型号:CC2640R2F

您好、社区

我正在 CC2640R2F 上使用 Heartrate 应用。 它在几乎所有手机和 Android 版本上都表现出色。 在手机端、我们开发了一个用于接收数据和显示的应用程序。  

但最近、我使用运行 Android 11的 POCO 移动设备测试了我的应用(请参阅移动版本屏幕截图)

我观察到来自设备的数据包在发送3个数据包后被停止。 其他手机的情况并非如此。  

可能的原因是什么? 我还附加了由 nRF82540软件狗捕获的 Wireshark 日志。  

任何见解都将受到高度赞赏。

最好

Lakshmi


e2e.ti.com/.../data_5F00_xfer_5F00_issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    我建议检查是否可以使用从最新 SDK 获取的未修改工程复制相同的内容。 此外、最好能够确定引发问题的原因。 例如,不使用加密时是否可以重现? 无论交换何种流量、该问题是否始终出现在3个数据包之后? 等等

    有关信息、我无法正确打开您提供的迹线。 (或者、该工具向我显示的数据包超过3个、其中有多个 MIC 问题和 L2CAP 重新组装错误、因此我想这不能按预期工作)。 您能否使用 TI 数据包监听器(https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER/)运行此测试或提供屏幕截图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、  

    1) 1)我无法使用我们硬件上未经修改的代码来检查它、因为我们的硬件基本上是经过修改的。 但我已经使用 Launchxl-cc2640f 作为器件在同一 POCO 移动设备上使用 nRFconnect 应用测试了 simplePeripheral 代码。 它每秒向手机发送数据、而不会失败。  

    2) 2) 可以使用 Wireshark 应用程序查看我在上一条消息中附加的日志、如下链接所述。  

    https://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide/html/users_guide.html#required-hardware

    3)关于我的应用、器件始终发送3个数据包并停止。 或者它不发送任何消息。 它不会向 POCO 电话发送超过3个数据包。 随附 Wireshark 应用程序的屏幕截图(btatt)、供您参考。  

    4) 4)无论使用哪种连接间隔、它始终发送3个数据包或无数据包并停止。 有时固件挂起。  

    5) 5)您能告诉我如何禁用加密吗? 我不确定我们在哪里使用加密。  

    e2e.ti.com/.../3021.logs.zip

    最好

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="179339 " URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1177317/cc2640r2f-device-stops-sending-data-after-3-packets-on-poco-mobile-android-11/4434726 #4434726"]1)由于我们的硬件主要是修改的、因此我无法使用我们硬件上未修改的代码来检查它。 但我已经使用 Launchxl-cc2640f 作为器件在同一 POCO 移动设备上使用 nRFconnect 应用测试了 simplePeripheral 代码。 它每秒向手机发送数据、而不会失败。  [/报价]

    有趣的是、该问题无法以这种方式重现。
    当您说"每秒发送数据"时、您是否意味着此数据是通过通知发送的? (我提出这一问题是因为这似乎是引发问题的原因)。

    [引用 userid="179339" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1177317/cc2640r2f-device-stops-sending-data-after-3-packets-on-poco-mobile-android-11/4434726 #4434726"]

    2) 2) 可以使用 Wireshark 应用程序查看我在上一条消息中附加的日志、如下链接所述。  

    https://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide/html/users_guide.html#required-hardware

    [/报价]

    实际上、这不是真的。 您已使用非 TI 工具收集了跟踪信息、因此需要一个非 TI Wireshark 插件、我出于许可原因无法访问该插件。

    [引用 userid="179339" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1177317/cc2640r2f-device-stops-sending-data-after-3-packets-on-poco-mobile-android-11/4434726 #4434726"]3)关于我的应用程序,设备始终发送3个数据包并停止。 或者它不发送任何消息。 它不会向 POCO 电话发送超过3个数据包。 随附 Wireshark 应用程序的屏幕截图(btatt)、供您参考。  [/报价]

    感谢您提供屏幕截图。
    通过此连接发送的数据包超过3个。 但是、该问题似乎在外设发送处理0x000e 的3个通知后发生。 请注意、这3个通知是在同一个连接事件中发送的。

    我建议尝试确认这一理论、因为这也可能是临时解决方法的一个线索。
    为此、我建议尝试禁用通知并定期读取特征。

    [引用 userid="179339 " URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1177317/cc2640r2f-device-stops-sending-data-after-3-packets-on-poco-mobile-android-11/4434726 #4434726"]4)无论我使用的连接间隔是多少,它始终发送3个数据包或不发送数据包并停止。 有时固件挂起。  [/报价]

    有趣-固件在哪里挂起? 您是否看到一些特定的错误代码? 您能否检查内存问题是否导致问题?

    [引用 userid="179339 " URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1177317/cc2640r2f-device-stops-sending-data-after-3-packets-on-poco-mobile-android-11/4434726 #4434726"]5)您是否可以告诉我如何禁用加密。 我不确定我们在哪里使用加密。  [/报价]

    它实际上看起来不像您使用加密。 这种解释来自我以前用来审查所提供的迹线的工具。
    因此、您可以忽略该注释。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是、数据仅通过通知发送。 您能否详细说明通知似乎是如何引发问题的? 因为我们仅使用通知发送数据。 不是通过从移动应用程序端读取特征来要求苛刻 它在所有其他器件上都可以正常工作。  

    2) 2)即使我是使用非 TI 工具收集的、您也可以使用 Wireshark 轻松地进行解读。 我发送的屏幕截图来自 Wireshark 应用程序。 我们不需要任何插件来解释数据。 Wireshark 具有内置的 BLE 协议解释器。  

    3) 3)我将与我的应用团队核实并返回。 由于我们的器件应每秒报告200个实时数据样本、因此我们希望以单个连接间隔发送尽可能多的数据。 恐怕阅读特征对 我们来说不是正确的解决方案。  

    4) 4)我将检查并返回。  

    最好

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我在有问题的电话上记录了 NRF Connect 日志。 我观察到、当应用程序尝试启用通知时、GATT 错误0x85生成并断开连接。 在其他电话上没有观察到这种情况。  

    附件是 NRF 连接应用程序的屏幕截图。  

    最好

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提到这一点。

    GATT 错误0x85可能是由电话引起的-尤其是考虑到该问题仅在有限数量的电话中重现。 您可以查看以下主题以了解更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1178303/cc2652p7-regarding-gatt-error-133-0x85

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我通过使用 JTAG 进一步调试了固件的确切位置。 当 使用 MSG_BUFF_Not_AVAIL (0x04)返回时、我发现它在 HeartRate_MeasNotify 调用处挂起(由于使用 HAL_ASSERT_CAUSE_ICALL_TIMEOUT 置位)。

      当数据准备发送时、每10ms 我连续调用 HeartRate_MeasNotify 6次、直到该 API 返回非零值  

    在这种情况下、在  发送前3个通知后、我从该 API 接收 MSG_buffer_not_avail。 (在使用其他手机时从未如此)  

    附件是我的会话中的 CCS 调试屏幕截图、供您参考。  

    有什么想法吗?  

    最好

    Lakshmikanth。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MAX_NUM_PDU 使用的值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    #define MAX_NUM_PDU     5.

    最好。

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    为了更详细地解释我的推理、状态"MSG_BUFFER_NOT_AVAIL"通常意味着"没有 HCI 缓冲器可用"。

    通常、这种错误是良性的、应用程序代码不应在这种情况发生时触发断言或挂起。 相反、我建议丢弃数据包并继续执行。

    如果有足够的可用 RAM、您可能还需要尝试增大 MAX_NUM_PDU 的值。

    如果您需要更多详细信息、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    以下是我的观察结果;如果我错了、请纠正。  

     当 HeartRate_MeasNotify 返回 MSG_Buffer_Not_AVAIL (它总是连续第三次调用)时、出于某种原因、它不会将控件返回给被调用方。 因此 、HeartRate_taskFxn 调度程序正在丢弃 HAL_assert_CaUSE_ICALL_TIMEOUT;因此代码正在进入自旋锁。  

    如果上述理论为真、如何在 HeartRate_MeasNotify 返回 MSG_Buffer_Not_Avail 时找到它出现的问题?  

    请分享您的想法。

    最好

    Lakshmi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi

    (请注意、我不知道代码库是什么样子的、因此我只能做出一些假设-很抱歉、指导不够准确。)

    我想您有 HeartRate_MeasNotify 的源代码、不是吗?

    在 HeartRate_MeasNotify 内、MSG_BUFFER_NOT_AVAIL 应由 ATT 函数返回(我想该函数会排队通知)。 理论上、该误差应传播到更高级别的代码、可能会触发无限循环。 确保不是这样、然后重新尝试排队通知。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我的应用程序中的更高级别代码不是无限循环。 它尝试发送6个通知。 如果收到错误、则返回。 此外、相同的代码也适用于其他安卓/移动版本。  

    我的另一个问题是、我使用  simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45版本的 SDK 自定义了此应用。 这可能是原因吗?  

    SDK 升级是否有帮助?

    最好

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我强烈建议升级 SDK 版本。 此 SDK 无法再用于新的低功耗蓝牙认证(QDID 过期)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、因为我将在1月中旬离开办公室。

    如果需要更多支持、请打开新主题。

    此致、