This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:此 CC2652R Launch Pad 能否用作 BLE 数据包监听器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180513/cc2652r-can-this-cc2652r-launch-pad-act-as-a-ble-packet-sniffer

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

请帮助提供 记录无线数据的详细步骤/程序

我已经在 PC 上安装了以下设置。

数据包监听器-2和 Wireshark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    LAUNCHXL-CC26X2R1确实可以用作基本 BLE 数据包监听器、这意味着无需信道。

    请参阅以下文档、了解如何跟踪 BLE 数据包:

    https://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide/html/users_guide.html#setup

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="519780" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1180513/cc2652r-can-this-cc2652r-launch-pad-act-as-a-ble-packet-sniffer/4445437 #4445437"]这意味着无需信道访问,而且这种情况[/引用]

    我想强调以上几点。 packet_sniffer 2能够捕获固定通道上的广播有效载荷、实际上仅捕获基于 v4.2蓝牙规范的数据包(因此无法捕获任何特定于 BLE5的功能)。 因此、如果连接指示是在您正在收听的广播通道上发送的、您将能够监控广播以及可能的连接。

    如果您正在开发蓝牙 LE 应用、我强烈建议您投资购买合适的 BLE 数据包监听器、如 Frontline 或 Ellisys 监听器。