This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:cc2650传感器标签

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/758394/compiler-cc2650-cc2650-sensor-tag

器件型号:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

嘿,我正在使用 c2650传感器标签,我在这里收集所有传感器读数,我正在进行广播。

但现在我需要 加密,但请给我发送 加密、解密 示例代码。

谢谢、此致

santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此类加密和解密是应用代码、我想您必须自己完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在尝试对连接中的广播数据或数据进行加密?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里有任何更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将要广告的是经过实际加密的数据、但在移动应用中、添加了一些垃圾字符串、我的移动无法解密

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尝试对广播数据进行加密/解密、则没有堆栈 API 可执行此操作。 您应该直接使用加密驱动程序。 加密驱动程序的文档和使用示例包含在安装程序中。