This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564B:如何更改 BT 输出功率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/758287/cc2564b-how-to-change-bt-output-power

器件型号:CC2564

您好!

我的客户想要更改 BTS 文件中的 BT 输出功率。 请问如何操作?

目前、我们将下面的红色数据替换为 0xFD87、0x0F、0x0F、0x0F  以尝试使用。

 

#SET 最大功率级别索引、用于不支持功率控制的对等器件(按 LP/HP 和按调制)

SEND_HCI_VS_DRPb_SET_Class2_Single_Power 0xFD87、0x0d、0x0E、0x0E

Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_SET_Class2_Single_Power_Event 5000、0x00、0xfd87、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能解释一下您的客户为什么要这样做吗?
    如果客户更改了 BT 输出功率、则很可能无法通过认证、因此不推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loewy、

    感谢您的回复。
    因为它会影响产品上的另一个60G 无线信号强度。 这就是我们尝试降低输出功率的原因。
    CC2564B 默认输出功率?是多少、通过认证的最小输出功率是多少? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    具体取决于您是在寻找 BT 还是 BLE 电源。

    我将咨询我们的认证专家、并就此问题与您联系。