请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
我的客户想要更改 BTS 文件中的 BT 输出功率。 请问如何操作?
目前、我们将下面的红色数据替换为 0xFD87、0x0F、0x0F、0x0F 以尝试使用。
#SET 最大功率级别索引、用于不支持功率控制的对等器件(按 LP/HP 和按调制)
SEND_HCI_VS_DRPb_SET_Class2_Single_Power 0xFD87、0x0d、0x0E、0x0E
Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_SET_Class2_Single_Power_Event 5000、0x00、0xfd87、0x00